This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741-Q1:引脚对引脚器件

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741-Q1, ISO7741E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/974072/iso7741-q1-pin-to-pin-device

器件型号:ISO7741-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7741E-Q1

大家好、

除了 ISO7741E-Q1、我们还有 ISO7741-Q1引脚对引脚数字隔离器吗?

我在 TI.com 中找不到。 可以帮帮我吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garam:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    我们最新的通用隔离器 ISO6741-Q1与 ISO7741-Q1引脚相同。 此外、我们的大多数老式4通道隔离器与 ISO7741-Q1引脚相同。

    您是否还在寻找其他关键规格?

    此致、

    Dushmantha