This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741-Q1:封装距离问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/973806/iso7741-q1-question-for-package-distance

器件型号:ISO7741-Q1

大家好、

您能否告诉我们 ISO7741QDWRQ1的距离低于多少?

此致、

Kazusa Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铃木-圣您好:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    请给我1-2天时间与包装团队核实、然后返回给您。

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铃木-圣您好:

    请求的距离标称值为1.52mm。

    此致、

    Dushmantha