This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:总线侧电源电流

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/973115/iso1410-bus-side-supply-current

器件型号:ISO1410

您好!

总线侧电源电流是多少?

虽然我曾认为是 ICC2、但这些似乎并不相同、因为500kbps 时的电流值如下所示不同;

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    感谢您的联系。

    ICC2是 ISO1410的总线侧电源电流。 典型特性曲线部分的上述图和电气特性部分的表格数据实际上是相同的。

    请注意、典型特性曲线仅显示典型测试条件的数据、即在 TA = 25C 的标称器件上。 而电气特性表显示了典型和最大运行条件下的数据。 表中的典型值是在 TA = 25C 时获得的标称样本、而最坏情况下的值是在包括 TA = 125C 在内的最坏情况下获得的。 因此、如果要将图与表格进行比较、则只能将图值与表格式典型值进行比较。

    让我们参考3.3V 图、它在0kbps 数据速率下的值为48mA、在500kpbs 时的值约为63mA。 该表还显示了0kbps 数据速率下48mA 的典型值、而列出了500kbps 时的63mA、因此它们都匹配。
    同样、5V 图和表都显示了0kbps 数据速率下的74mA、500kbps 下的电流为113mA。 为了便于比较、我在下图中使用编号圆圈标记了所有这些点。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar-San、

    感谢您的快速响应。

    您是否有 ICC2与温度间的关系数据?

    我的客户正在考虑在最大60℃的条件下使用它

    此致、

    Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    否、我没有 ICC2与温度间的关系图、也没有专门针对60C 的测试数据。 由于 ICC2不仅取决于温度、还取决于电压和样本之间的差异、因此我不建议客户仅查找60C 数据。 相反、我建议客户参考最坏情况下的 ICC2值、在本例中、500kbps 时3.3V 的电流为95mA、并相应地设计其电源。 这样可确保电源设计为能够处理最坏情况下的测试条件、包括样本间的差异。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao