This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710-Q1:VOMA618A 的替代产品

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/972870/iso7710-q1-replacement-for-voma618a

器件型号:ISO7710-Q1

大家好、

你好。

我们的客户正在寻找 Vishay VOMA618A 的替代产品。 这是一种光耦合器、但任何隔离方法都没关系。 主要要求是低泄漏电流~1uA 或更低。 VOMA618A 具有10-100nA 输出侧泄漏电流。  ISO7710-Q1是否会获得批准?

如果没有、您可以建议使用任何低泄漏单通道隔离器?

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您的联系。 尽管我们没有具体描述该器件相对于 VCC 或 GND 引脚的输出泄漏电流的特性、但我们的有限测试数据表明该数字小于200nA。 因此、ISO7710-Q1应满足客户要求。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao