This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:双隔离式12V 和5V 输出- 5V 或12V 输入?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821, SN6505B, SN6501, SN6505A, ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/971733/sn6501-dual-isolated-12v-and-5v-output---5v-or-12v-input

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件:ISOW7821SN6505BSN6505AISO7721

您好!

希望有人可以帮助解决此主题以及下面的一些问题。

在我们的应用中、Vin = 11-16V、是一个提供5V 电压的线性稳压 器、而 ISOW7821是提供隔离式5V 电压。

由于现在我们必须添加隔离式12V、因此我们还希望替换 ISOW7821 (因为太贵)。 我会使用 SN650x、因为它的电路简单且封装尺寸小。 我所想到的配置就是 这样的配置,其中输入电压= 5V,两个变压器并联驱动在一起,通过变压器750313734和隔离式12V (11也可以)通过具有桥式整流器配置的760390012变压器实现5V 增强型隔离。

  1. 系统能否在最大电流消耗为20mA @12Vout 和最大75mA @5Vout 时正常工作?
  2. 如果是、SN650x 如何防止两个变压器饱和?
  3. 可以使用 SN6501,还是最好使用 SN6505A 或 SN6505B?
  4. 是否有替代/更好/更便宜的变压器?
  5. 您更喜欢使用4个二极管电压加倍配置和1.1:1或1.3:1变压器比的12V 输出电压,还是使用标准2二极管配置和大约2.5:1的变压器比?
  6. 您能不能建议采用 Vin = 11-16V 但仍然智能/小巧的解决方案? 还可以替换线性5V 稳压器(150mA 左右的5V 非隔离最大电流)?

提前感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您关注 TI 隔离式产品。

    由于您同时隔离5V 和12V 电压、因此应该将 ISOW7821替换为 ISO7721、并使用基于 SN650x 的解决方案为 ISO7721生成隔离式5V 电压。 请查看我的以下输入、了解您列出的所有问题、

    1. 是的、由于 SN650x 是一种开环电源解决方案、因此我们希望它在多个变压器仅由一个 SN650x 器件驱动时能够正常工作。 我们还有一些其他客户也这样做。
    2. 该器件没有任何专用功能来防止饱和、因此、需要根据给定的要求选择合适的变压器来小心操作。
    3. SN6501可用于实现此目的、但使用 SN6505B 可为输入和输出电流提供更大的裕度。 虽然 SN6501采用5引脚 SOT-23封装、SN6505B 采用6引脚 SOT-23封装、但您可以始终使用 SN6505B 封装的 SN6501、但一切都正常。 因此、可能值得从 SN6505B 开始。
    4. 基于 SN650x 的解决方案是基于外部变压器的最简单且最便宜的电源解决方案之一、我没有任何其他产品组的建议。
    5. 这两种配置都应该很好、但您可能会发现变压器很容易用于前者而不是后者。
    6. 我们目前没有支持11-16V 直接输入的器件、因此、上述解决方案是我能想到的最佳解决方案。

    另请注意、由于基于 SN650x 的解决方案是开环解决方案、因此如果您需要更好的输出电压调节、可能需要在输出端使用 LDO。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的快速反馈、敬请评估我关于第2点和磁芯磁化的进一步问题。

    假设我使用的 SN6505B 的 V-t_min=7、6us、然后我选择了上面提到的、V-t =11us 的变压器。 根据数据表要求选择、它们是与 SN6505B 配合使用的合适变压器、如果我错了、请纠正我的问题。 我是否应该考虑其他参数?

    但是、每个开关周期内的磁芯磁化取决于 SN6505x 内部的 TON-Q1和 TON-Q2、我无法对它们进行控制。 此外、理想情况下、TON-Q1和 TON-Q2是相同的、但实际上它们不能完全相等。 因此、可能会因磁通密度摆幅不平衡而产生偏移。 什么能够保证该偏移被恢复并且在磁芯饱和前不会增加?

    如果我选择将 SN6505B 替换为具有 V-t_min = 9.1us 的 SN6501,它是否不是太接近11us 的 V-t 变压器值?

    提前感谢您、

    Alberto Carlotti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    我是 Koteshwar 的同事 Manuel。

    原始接线柱中提到的变压器与 SN6501和 SN6505B 兼容、即使在双电压配置中也是如此。 数据表中的 V-t 产品计算示例和公式包含10%的电源容差裕度、这在大多数情况下是足够的。 这两个变压器也列在"建议的隔离变压器..." SN650x 产品说明书的表格。

    尽管 D1/D2开关时间通过设计尽可能接近匹配、 但 SN6501数据表的磁芯磁化部分中解决了由于不同布线阻抗等缺陷而导致的磁通不平衡问题。 当推挽式变压器中存在较小的磁通不平衡时、输出开关灌入较高功率的电阻将增大(由于电流上升产生的热量)、从而按比例减小变压器初级绕组的电压、并使两个绕组上的电压保持均匀。 在负载极不平衡的情况下、变压器通常会饱和、一旦恢复平衡、变压器通常会随时间恢复、或者需要重启电源。

    我们建议将 SN6501与 V-t 积大于9.1Vus 的变压器配合使用以实现5V 输入运行、包括上述器件(750313734和760390012)。 该 V-t 积裕度足以在建议的条件下运行。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、  

    非常感谢您的明确解释、这澄清了我的疑问。  

    再次感谢 Koteshwar。

    此致、

    Alberto Carlotti