This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:功率耗散计算

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/972290/iso7741-power-dissipation-calculation

器件型号:ISO7741

大家好、

如何计算隔离器的功率耗散?

功率耗散似乎与频率和 VCC 有关、其公式是什么?

谢谢、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    ISO7741数据表第7.5节中提供的额定功率是 ISO7741给定封装可以支持的最大功率耗散额定值。 另一方面、要计算给定运行条件下的功率耗散、只需将 VCC1 * ICC1乘以获得 PD1、即 SIDE1上 ISO7741的耗散。 同样、VCC2和 ICC2应该为器件的第2侧生成 PD2。 器件的总功耗为 PD = PD1 + PD2。

    例如、让我们考虑 ISO7741的以下运行条件。

    VCC1 = VCC2 = 5V
    所有 INx = 1Mbps 时钟
    所有 OUTx 的最大负载电容为、CL = 15pF

    请参阅 ISO7741数据表第7.10节中的以下电源电流特性表、
    典型 ICC1 = 3.2mA、ICC2 = 2.8mA、因此、
    典型 PD = PD1 + PD2 =(VCC1 * ICC1)+(VCC2 * ICC2)= 16mW + 14mW = 30mW。

    此致、
    Koteshwar Rao