This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:请为 ISO1640的 SIDE1和2侧提供 VOH

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/971447/iso1640-please-provide-voh-for-both-side1-and-side-2-of-iso1640

器件型号:ISO1640

您好、请为1侧和2侧提供 ISO1640 VOH。  我们只能找到 VIH、VIL 和 VOL。

我们将 VCC1和 VCC2分别连接到3.3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您发帖到 E2E! 由于 I2C 是一种开漏/集电极开路通信协议、因此 ISO1640不输出任何高电平电压。 在高信号状态期间、器件的 I2C 总线引脚为高阻抗、通过上拉电阻器连接到 Vcc 可提供高信号电压电平。

    谢谢、

    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、  

    再加一点、看看这是否对客户有所帮助-  

    在数据表的第8页上、最大输入泄漏电流为10uA 因此、客户可以使用以下方法来确定最小 VOH 的值、具体取决于其上拉电阻值。

     (VCC–Rpullup x 10uA)= VOH 最小值

    这仅适用于我们的器件。 如果总线上有其他器件、它们也可能存在一些泄漏、从而降低 VOH 最小值。  

    谢谢、

    Tony