This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:Allegro OrCAD 符号&脚本

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/971151/iso1432-allegro-orcad-symbol-foot-print

器件型号:ISO1432

大家好、

我们 ISO1432中的客户设计、并询问"Allegro OrCAD 符号和脚本"、是否有人可以提供?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我们没有适用于 Allegro OrCAD 的 ISO1432封装、而是在 Altium 中有一个封装。 请允许我们使用该文件返回给您。 谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    TI 产品的原理图符号和 PCB 封装文件可在其 TI.com 页面的"CAD/CAE 符号"下的"设计和开发"部分中找到。

    在此处找到 ISO1432的选项。 请务必遵循文件下载随附的具体说明、以成功导入您的设计软件。


    谢谢、祝您度过愉快的周末!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel 和 Kote、您好!

    感谢您的帮助、非常有帮助!

    Andrew