This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:IEC/EN61000-4-5和 IEC/EN61000-4-4要求

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7762, ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/971271/iso7740-iec-en61000-4-5-and-iec-en61000-4-4-requirements

器件型号:ISO7740
主题中讨论的其他器件:ISO7762

您好!  

我们目前正在设计一个使用 ISO7740和 ISO7762创建3kV 隔离栅的设计。 要求规格我们必须满足参考文献 IEC/EN61000-4-5 (浪涌)和 IEC/EN61000-4-4 (快速瞬态)测试方法。 数据表中没有具体提到这些标准、仅提及 EMC 稳健性。 "ISO776x 系列器件已得到显著增强、可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。"

您能否告知这些器件是否符合上述标准? 您是否可以共享一些测试数据来备份陈述?

谢谢、  
何塞
目前,我们正在设计具有3kV 隔离的自定义多端口串行通信卡。 为了创建隔离栅、我们从您的数字隔离器系列中选择了两个器件:ISO7762F 和 ISO7740F。 要求规格我们必须满足参考文献 IEC/EN61000-4-5 (浪涌)和 IEC/EN61000-4-4 (快速瞬变)测试方法。 器件数据表中没有具体提到这些标准、只是简单地声明了它们的 EMC 稳健性:
ISO776x 系列器件已得到显著增强、可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准
 
您能否告知这些器件是否符合我提到的标准? 是否有一些测试数据可用于备份上述陈述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您发帖到 E2E! 严格要求对于增强型 ISO77xx 器件(包括 ISO7740和 ISO7762)、VDE 对浪涌性能进行了 IEC/EN61000-4-5认证、证明其 Viosm = 8kVpk、并且由于认证包含裕度、因此能够实现更高的性能。 EFT (IEC/EN61000-4-4)是系统级测试、 本技术手册(SLLA524)中提供了一些数据。 有关浪涌测试和浪涌规格的更多信息、请参阅白皮书 SSZY028SLYY063

    我将直接写信给您、并分享一些其他信息。


    周末愉快!
    Manuel Chavez