This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:ISO7721DWR:VDE 和 UL 认证文件

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/971053/iso7721-iso7721dwr-vde-and-ul-certification-file

器件型号:ISO7721

你(们)好

我的客户要求  提供 ISO7721DWR 的 VDE 和 UL 认证文件链接,请提供帮助,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    包括 VDE 和 UL 在内的所有 HV 认证均可从 产品文件夹中的技术文档下获取。 请注意、您可能需要单击"查看全部"以展开以查看所有文档。

    以下是直接链接。

    VDE

    UL

    此致、

    Dushmantha