This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有24MHz CLK 的隔离式 I2S

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7640FM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/970880/isolated-i2s-with-24mhz-clk

各位同事、

我的客户想要为 CLK 高达24MHz 的编解码器隔离 I2S 总线。

您能否告诉我、我们的隔离器是可靠的24MHz 时钟传输的最佳选择?

谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    感谢您发帖到 E2E! 要发送单向24MHz CLK (48Mbps), 建议使用我们的 ISO67xx 系列器件或 ISO77xx 系列器件-- ISO77xx 系列支持更高的数据速率,并具有比 ISO67xx 系列更多的可用通道配置。

    这两个器件系列都使用 CMOS 输入、I2S 是 TTL 逻辑协议。 这不是预期的问题、但请确认周围器件和 CLK 的输出电平、以确保它们与隔离器的输入阈值兼容。 如果这是一个问题、 可以 使用我们的 ISO7640FM、这是一种较早的隔离器、但它具有 TTL 输入和输出。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔美好的一天

    谢谢! 我将提供这两款器件。

    Mikhail