您好、专家、
我的客户希望使用 ISO7741替代 ADuM141D、但发现 EN 功能有差异。
在 ADuM141D 中、DISABLE 引脚控制输入信号、而 ISO7741的 EN 引脚控制输出信号。 通常、客户的 MCU 位于初级侧(输入侧)。 在次级侧(输出侧)、EN 信号通常没有控制资源。 因此、客户感到困惑的是、为什么我们在输出侧设计 EN 函数、这种设计方法的用途是什么?
此致
陈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
我的客户希望使用 ISO7741替代 ADuM141D、但发现 EN 功能有差异。
在 ADuM141D 中、DISABLE 引脚控制输入信号、而 ISO7741的 EN 引脚控制输出信号。 通常、客户的 MCU 位于初级侧(输入侧)。 在次级侧(输出侧)、EN 信号通常没有控制资源。 因此、客户感到困惑的是、为什么我们在输出侧设计 EN 函数、这种设计方法的用途是什么?
此致
陈
您好、Chen、
ADUM141提供了在输出端启用和在输入端禁用两种选项、并且两者都有各自的用例。 而 TI 数字隔离器仅在输出端提供使能端选项、因为这是最常见的用例。 这允许将上的多个隔离式从器件输出连接到一个主 MCU 接收通道、并且一次只启用一个从器件进行通信。 这通常在 SPI 中完成。
请告诉我客户在其应用程序中使用此功能的确切程度以及它如何使他们受益、以便我可以评论启用或禁用这两个选项中的哪一个更适合他们的应用程序、以及它们如何使他们受益。 请告诉我,谢谢。
此致、
Koteshwar Rao