This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:EMC (ESD)测试时开关停止

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/970022/sn6505a-switching-stops-when-emc-esd-testing

器件型号:SN6505A
主题中讨论的其他器件: 冲击

大家好、

我的客户将使用 SN6505A。

他正在对自己的产品进行 EMC 测试、而 SN6505A 在 ESD 测试时似乎停止开关。

他知道这不是器件问题、应该优化他的电路板设计、但您能就以下问题提供任何意见吗?

  • 您是否知道什么是开关停止的原因?(例如、到 EN 引脚的噪声耦合)
  • 请提供任何建议以防止这种情况发生?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota Mago、

    感谢您发帖到 E2E! EMC / ESD 测试是如何进行的? ESD 冲击如何连接到电路?

    如果您可以分享一份原理图、其中演示了测试设置和连接、以及测试期间的 Vcc、D1/D2和 EN 示波器波形、将会有所帮助。 如果最好是私下分享、请随时向我发送"连接和个人信息"请求。

    另外、请告知我们 SN6505A 在此测试期间停止开关的时间以及它是否在不需要下电上电的情况下恢复。

    谢谢、

    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota-San、

    如电子邮件中所述、我们的客户发现、当 EN 直接短接至 Vcc 而不是通过4.99kΩ Ω 电阻器时、在 ESD 测试期间、SN6505A 不会关断。

    我们的系统和设计团队确认 SN6505不需要 EN 到 Vcc 的上拉电阻器。 请通知我们的客户、可以将 EN 短接至 Vcc。


    谢谢、
    Manuel Chavez