This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7331C:内部线功能

Guru**** 2650625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/969395/iso7331c-internal-wire-function

器件型号:ISO7331C

您好!

我的客户系统上的 ISO7331损坏了。

芯片已打开、两根导线被切割、如下所示。

您能告诉我方框图上这些导线的位置吗?

此致、

Kuramochi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    感谢您的联系。 如果没有 NDA、我们通常不会披露器件内部电路详细信息、因此我无法就此问题发表评论。 为了帮助解决此客户问题、我建议使用下面列出的两个选项之一。

    1. 如果您正在与当地 TI FAE 进行互动、请务必申请当地 TI FAE 联系我们、以讨论此特定问题并帮助解决问题。
    2. 如果您没有当地的 TI FAE、请告诉我是否可以通过您用于创建 myTI 帐户的电子邮件联系您。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    请告诉我、在我上面列出的两个选项中、您想使用哪一个、以便我能够为客户提供相应的支持。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar-San、您好!

    感谢你的帮助。

    我没有本地 TI FAE、您能联系我(kuramochi-t@macnica.co.jp)吗?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    感谢您的确认、我已相应地与您联系。 谢谢、我将继续并将此帖子标记为关闭。

    此致、
    Koteshwar Rao