This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寿命曲线请求

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/970496/lifetime-curves-request

器件型号:ISO7731

 你好,Bu;

我的客户要求在以下条件下提供寿命曲线请求,您能提供吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如 ISO7731数据表的第10.2.3.1节所述、隔离栅的行业标准寿命/ TDDB 测试采用2引脚配置(如图26所示)、其中器件的所有引脚按两组短接在一起、以跨隔离栅创建两个引脚、因此、 设备无法通电。 测试期间的环境温度设置为150C、如图27所示。 因此、该数据适用于所有高达150°C 的环境温度。

    由于2引脚配置是对器件的所有隔离通道施加应力的最坏情况测试、因此当器件在受电条件下进行测试时、预期结果相似或更好、在这种情况下、器件的两个引脚只能施加高电压、器件的几个通道只承受应力。

    请务必告知客户、数据表中显示的 TDDB 数据也适用于供电测试条件、包括您列出的测试条件。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Koteshwar:

    感谢您的快速回复,我将回复客户并随时向您发送邮件。