This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1211 ISO1212 EMC -有什么区别?

Guru**** 2615215 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/970011/iso1212-iso1211-iso1212-emc---any-difference

器件型号:ISO1212
Thread 中讨论的其他器件: ISO1211

大家好、

在 EMC 性能方面、ISO1212和 ISO1211之间是否有任何不同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是:

    ISO1212和 ISO1211之间没有 EMC 性能差异。

    此致、

    Dushmantha