This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:故障安全保护

Guru**** 2895530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/969965/iso1500-failsafe-protection

器件型号:ISO1500

团队、  

  • 数据表声称在总线引脚上针对“开路、短路和空闲”情况提供了失效防护保护。  “短路”状态是否包括对24V 短路,或者仅在总线引脚之间短路?  数据表表示后者(遗憾的是)。
  • 如果不支持24V 总线短路保护、您是否有推荐的外部保护解决方案?  我想每个总线引脚上的齐纳二极管可以正常工作、但我想确认一下。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    感谢您与我们联系。

    我们建议使用 SIDAC 和 PTC 进行高压电气过载、如下图所示。

    有关 SIDAC 和 PTC 的更多信息、请参阅此设计指南。

    此致、