This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1450:电源要求

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/969736/iso1450-power-supply-requirement

器件型号:ISO1450

大家好、

我们是否对 ISO1450 电源有特殊要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    为 ISO1450加电没有特殊要求、对于 ISO1450建议的工作电压范围内的任何电源电压以及建议的最小去耦电容器、对于 ISO1450正常工作都是可以的。

    此致、
    Koteshwar Rao