This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:电源要求

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1044, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/969735/iso1050-power-supply-requirement

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1044、 ISO1042

大家好、

我们是否对 ISO1050 电源有特殊要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    对 ISO1050加电没有特殊要求、对于 ISO1050的建议工作电压范围内的任何电源电压以及最小建议去耦电容器、对于 ISO1050正常工作来说都是可以的。

    ISO1050是我们较旧的隔离式 CAN 器件之一、请建议客户使用我们最新的隔离式 CAN 器件、以提供更好的整体性能。 ISO1042采用 DW-16和 DWV-8封装、而 ISO1044采用 D-8封装。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao