This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721-Q1:RX 和 TX 隔离

Guru**** 2665815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/969186/iso6721-q1-isolation-on-rx-and-tx

器件型号:ISO6721-Q1

大家好、团队、

我的客户正在使用 XISO6721FBQDRQ1、 想知道他们是否必须使用具有"默认高电平"或"默认低电平"的数字隔离器将其 RXD TXD 信号与 CAN 收发器隔离?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    在默认高电平(非 F)或默认低电平(F)器件之间进行选择取决于客户在输入未驱动/保持悬空或输入未通电时希望器件处于何种状态。 对于 CAN 应用、总线在空闲条件下应处于隐性状态(高逻辑状态)、因此最好使用非 F 电容器。 即 XISO6721BQDRQ1是合适的器件。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao