This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A-Q1:硬件审核

Guru**** 2615235 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/968713/sn6505a-q1-hardware-review

器件型号:SN6505A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6505A

大家好、团队、

随附的原理图使用了"SN6505AQDBVTQ1"和"750316032"变压器、实现3.3V 至5V 的隔离式电源。

我使用物理板测试同一电路。  

我在 U13 IC 的输入端看到0V。

我本来应该得到6.6 (1:2)。

该电路是否存在任何问题? 请支持 解决此问题。

谢谢

Manjunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    很遗憾听到这个问题、并感谢您与我们联系。

    为了帮助调试该问题、您是否也可以共享以下信息?

    1. PCB 布局
    2. 尤其是 D1和 D2波形
    3. 连接到 U13输出端的其他哪些组件或器件?
    4. 您是否测试了多个 SN6505A 器件?您是否发现仅测试了一个器件或所有器件的问题?

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、您好!

    我找到了问题。 变压器的安装方式相反。 现在问题已解决。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    感谢您确定问题的原因并确认我们也是如此。 谢谢、我将继续、将此主题标记为已关闭。

    此致、
    Koteshwar Rao