This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:Q1和非 Q1之间的差异

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/968753/iso1042-difference-between-q1-and-non-q1

器件型号:ISO1042

大家好、

我想知道 ISO1042的 Q1版本和非 Q1版本之间的差异。

我认为两者之间没有区别。(仅通过 Q1认证或未通过 Q1认证)

我的理解是否正确?

此致、

Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuya-San、

    您的理解是正确的、Q1和 Q2器件的器件是相同的。 在 Q1器件经过额外的汽车专用认证周期并执行最终测试时、二者的大多数器件测试也保持不变、从而比非 Q1器件的 DPPM 低得多。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao