This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7331C:电路回顾

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7731, ISO7331C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/968721/iso7331c-review-of-circuit

器件型号:ISO7331C
主题中讨论的其他器件:ISO7731

您好!

您可以查看以下电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    感谢您分享原理图以供审阅。 原理图看起来不错、请参阅下面的几个建议。

    1. 请确保将 μ 0.1µF 分度器放置在 PCB 布局中靠近器件 VCC/GND 引脚的位置、最好在与器件相同的层上的2mm 距离内。
    2. ISO7331c 是较旧的数字隔离器系列、我建议改用 ISO7731。 ISO7731是我们最新的数字隔离器系列之一、可提供明显更高的性能、而且价格极具竞争力。 ISO7331C 仅采用 DW 封装、而 ISO7731同时采用 DW 封装和较小的 DBQ 封装。

    此致、
    Koteshwar Rao