This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UL 认证

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/968393/ul-certification

主题中讨论的其他器件:ISO7741

大家好、

您能否帮助提供 UL 认证(包括安全距离)和 VDE 或 TUV TUV:IEC60747-5-2或 IEC 6-747-5-5第5.2.6条和 IEC 62368-1。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Verna、

    我假设您的 UL 和其他认证请求与隔离器相关。 您能否提及您要申请这些认证的器件型号?
    您可以在产品文件夹中找到所有相关的认证文档。 作为 ISO7741的示例、以下链接将带您进入"技术文档"选项卡、您将在"更多文献"类别下找到认证。

    https://www.ti.com/product/ISO7741#tech-docs

    此致、
    Koteshwar Rao