This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7221C:规格检查

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/968326/iso7221c-spec-check

器件型号:ISO7221C

你(们)好

我的客户想问 VCC1或 VCC2的电压是不同的吗?
例如:VCC1 = 3.3V/VCC2 = 5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    是的、在建议的工作电压范围内使用不同电压为 VCC1和 VCC2供电是可以的。 请参阅以下常见问题解答、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao