This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721-Q1:双通道数字隔离器

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721-Q1, ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/968096/iso7721-q1-dual-channel-digital-isolators

器件型号:ISO7721-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7721

您好!

我想在其中一个项目中使用此数字隔离器、我请求您为上述模型或具有相同配置的任何可更换器件型号提供 LSPICE 模型

期待很快收到您的回复

谢谢、此致、

Musthakali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Musthakali、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    SPICE 仿真目前不支持使用两个隔离式 GND 进行器件仿真、因此我们没有 ISO7721-Q1的 Spice 模型。 对于器件的 I/O 特性、您可以使用 TI 网站 ISO7721-Q1产品页面中"Design tools and simulation"选项卡下名为"Design & development "的部分中提供的 IBIS 模型。 IBIS 模型可用于一些仿真软件、例如 Keysight 的高级设计系统(ADS)和 Mentor Graphics 的 HyperLynx。 HSpice 也常用于 IBIS 模型仿真、我相信免费工具 PyBERT 也很有用。

    可在 IBIS 开放论坛 https://ibis.org/tools/上找到 IBIS 资源的完整列表

    如果你有任何其他问题,请告诉我,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    感谢您的留言, 我已在 LTSPICE 中为我的项目创建了整个电路、并且由于组件 ISO7721 Q1的 SPICE 模型不可用、并且您建议使用一些其他仿真工具对我来说是不可行的、因此我想知道 TI 提供的任何替换器件 组件的所有组件

    提前感谢

    此致

    Musthakali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Musthakali、

    我了解您的情况。 遗憾的是、由于类似的挑战、TI 的任何数字隔离器都无法使用 LTSPICE 模型。

    我自己没有使用 LTSpice、但由于数字隔离器主要是包含隔离功能的缓冲器、因此您可能可以在仿真中使用一些延迟块、并包含数据表中的隔离器时序和电气参数。 我不确定这是否可行、但如果可能、这可能会有所帮助。

    如果您没有任何其他问题、我将继续并将此主题标记为已关闭并已解决。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao