This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:CAN 总线上的干扰

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1013740/iso1050-interference-on-the-can-bus

器件型号:ISO1050

大家好、

CAN 总线上只有两个节点。  CAN 总线两端的端接电阻为120Ω Ω。  CAN 总线上的一个节点是[1]板、另一个节点是[2]板。 波特率500K。 CAN 电路如下:

以下波形是 [1]板的 CANH 和 CANL 之间的波形。

CAN 总线长度35米、

CAN 总线长度8米

L9、L10短接无法解决该问题。

[2]电路板的 CANH 和 CANL 之间的波形非常好并且没有问题。  

谢谢、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您发帖到 E2E! 虽然35m CAN 总线长度的波形看起来比8m 长度的波形噪声大、但 ISO1050 TX 和 RX 线路上的数据是否与 CAN 总线上的高/低信号不相关?

    在大多数应用中、35m 距离对于 CAN 数据传输不应存在问题、因此通过在同一示波器屏幕上检查 TX、RX 和 CANH、CANL 波形来确认 ISO1050的输入是否与输出匹配将非常有帮助。 请告诉我们结果。

    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    Manny 的回复是否解决了您的问题?

    如果没有、您能否通过提供更多详细信息来澄清您的问题?

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel  & Alfred、您好!

    感谢您的回答。  

    客户提供了以下示波器波形

    通道1发送到 GND1 (DSP 侧接地)、通道2接收到 GND1 (DSP 侧接地)、通道3是 CANH 到 CANL

    可能的原因是什么

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、


    感谢您跟进客户!


    图像模糊、我不得不猜测通道1和通道2是黄色和绿色波形。 通道3是蓝色波形、对吧?  根据此帖子的标题、问题是否是 CAN 总线上的干扰?
    如果是这样、由于一个器件到另一个器件的路径上的阻抗不匹配、CANH 和 CANL 总线上的反射并不少见。


    1.客户是否遇到了任何功能问题?
    2.干扰是否导致性能下降?
    3.我假设数据速率是500kbps,因为我看不到图像的除法。 如果是、是否使用8米电缆获取提供的波形?
    4.您能否提供单端 CANH 和 CANL 波形?


    此致、
    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    你有更新吗?

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    感谢您的跟进。

    你是对的。 通道 1是黄色波形。 通道 2是绿色波形。 通道3是蓝色波形。

    是的、 问题是 CAN 总线上的干扰。

    对于您的4个问题、客户只返回了第三个问题、即、波形是在500kbps 的数据速率和8米的总线长度下测得的。 如果客户有其他更新、我会告诉您。

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy:

    感谢您提供附加信息来澄清客户问题。

    如 Alfred 所述、这是正常的 CAN 行为。 CAN 接收器阈值约为750mV (见下文)、这些反射不会影响性能。

    希望这能解答您的问题。 如果 您有其他问题、请随时点击右上角的"提出相关问题"按钮。

    此致、

    Dushmantha