This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:未正确执行波形。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1013839/iso1050-wave-is-not-performed-properly

器件型号:ISO1050

您好!

我的客户需要帮助。

波特率为500K、线路上只有两个节点。 CAN 线的两端与两个120 Ω 匹配电阻并联。 CAN 线的一端与电路板①相连、另一端与电路板②相连。 电路如下:

以下波形介于  测试板①的 CANH 和 CANL 之间

1、CAN 总线为35米、 CAN 芯片(ISO1050)的两个引脚没有 1NF 陶瓷电容。

2、CAN 总线为30米、 CAN 芯片(ISO1050)的两个引脚 确实有 1NF 陶瓷电容。

3、CAN 总线8 米、 CAN 芯片(ISO1050)的两个引脚没有 1NF 陶瓷电容。

在上面的电路上、在 L9和 L10上添加电容器 y (470pF)(在芯片附近) 对 GND_CAN1 (接地)没有影响。  如果在 L5、L9和 L10之间添加共模电感器、则也不起作用。

  测试板②的 CANH 和 CANL 之间的波形非常规律。

请帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    感谢您联系并分享与此问题相关的详细信息。 Amy 今天早些时候似乎已经在 E2E 上发布了此问题(链接如下)、您能否确认两个 E2E 帖子都提到了同一个问题?

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1013740/iso1050-interference-on-the-can-bus

    如果它们相同、您能否帮助共享 Manuel Chavez 在另一个 E2E 帖子中请求的信息? 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    由于这是重复的帖子、我将继续将其标记为关闭、而具有相同内容的另一个 E2E 帖子将保持开放状态、以便进一步讨论该问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao