This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7641FM:定位孔

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1013765/iso7641fm-locating-holes

器件型号:ISO7641FM

大家好、

为什么 IC 在同一 条胶带上的定位孔不同?

谢谢、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您的联系。

    我必须与质量和封装团队核实、以了解他们是否会有所不同。 如果它们是预期的、那么它们为什么不同。 请允许我在两个工作日内查看此信息、并在星期四结束前返回给您。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您的等待、我为您提供了最新信息。

    有多种注塑工具可用于压印引脚1标识符、不同的注塑单元可用于不同的注塑工具。 因此、即使在具有相同批次追踪代码(LTC)的编号和位于同一磁带中的编号相同的编号中、也应在不同单元上使用不同大小/外观的引脚1标识符。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao