This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212

Guru**** 2610585 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1013115/iso1212-iso1212

器件型号:ISO1212
Thread 中讨论的其他器件: ISO1211

您好!

我计划在我的设计中实施符合 IEC/EN61131-2标准的数字输入。 我希望使用 ISO1212器件。 但这是缺货的。 您能不能推荐一种实现 IEC/EN61131-2兼容数字输入的替代方法。

此致、

Arun R

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    感谢您与我们联系并关注 ISO1212。

    ISO121x 系列器件型号为 ISO1211和 ISO1212、是唯一具有符合 IEC 61131-2标准的数字输入的隔离器系列。 我们没有任何其他用于数字输入的单芯片解决方案。 由于各产品对器件的需求很大、许多产品目前已缺货。 我们建议您通过单击以下链接中"订购和质量"选项卡下的"可用时通知我"按钮、在器件返回库存后立即进行订阅。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    https://www.ti.com/product/ISO1212#order-quality


    此致、
    Koteshwar Rao