This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:内部直流/直流的振荡频率

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7840, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1011847/isow7840-oscillation-frequency-of-internal-dc-dc

器件型号:ISOW7840
主题中讨论的其他器件: ISOW7741

您好!

我正在考虑使用 ISOW7840电路板。

我正在考虑将 ISOW7840用作 DA 转换器的 SPI 通信接口、并将 VISO 电源输出用作 DA 转换器的数字电源。

我考虑在 VISO 电源的输出端添加 LC 滤波器以减少纹波。

我想知道用于此 LC 滤波器设计的 ISOW7840内置直流/直流转换器的振荡频率。 (用于确定截止频率)

条件如下。

- VISO 电压:3.3V

- ISOW7840运行:所有4通道输入/输出均使用10Mbps SPI 通信

- VISO 至 DAC 数字电源输入的输出电流范围:大约 0.1mA 至5mA

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    感谢您与我们联系、也感谢您关注 ISOW7840。

    直流/直流转换器的开关频率为~60MHz、但观察到的输出电压纹波将在稳压频率下可见。 该器件使用可变频率调节、即使在低输出负载电流下也能实现良好的效率。 因此、在最大负载电流下、稳压频率将为120kHz、对于低负载电流、稳压频率可低至10kHz。 由于您的应用中的负载电流要求非常低、我建议选择10kHz 或更低的截止频率。

    另一种更好的解决方案是使用第二代器件 ISOW7741、而 ISOW7840是第一代器件。 ISOW7741的性能明显优于 ISOW7840、包括更低的输出电压纹波和辐射发射。 有关 ISOW7741和 ISOW784x 之间的比较、请参阅以下 E2E 帖子。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/985520/isow7741-emc-inquiry

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    我将使用此10kHz 作为参考、以考虑 LC 滤波器。

    我将检查 ISOW7741。

    此致、

    网状网络