This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7330FC:Vcc1和 Vcc2

Guru**** 2609965 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7330FC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1011485/iso7330fc-vcc1-and-vcc2

器件型号:ISO7330FC

您好!

我的客户对 Vcc1和 Vcc2有以下几个问题。

问题1:

Vcc1和 Vcc2是否遵循其上电顺序?

问题2:
Vcc1打开、Vcc2关闭、根本不会损坏 ISO7330FC?
Vcc2导通、Vcc1关断的情况如何?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    感谢您的联系。 请在下面查找我的输入。

    [报价 userid="36030" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1011485/iso7330fc-vcc1-and-vcc2 "]他们是否要对 Vcc1和 Vcc2遵循任何加电顺序?[/quot]

    VCC1和 VCC2没有特定的加电序列要求、其中任何一个都可以先加电。

    [引用 userid="36030" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1011485/iso7330fc-vcc1-and-vcc2 ]Vcc1开启且 Vcc2关闭不会损坏 ISO7330FC?
    Vcc2导通、Vcc1关断的情况如何?
    [/报价]

    ISO7330有两个裸片、这两个裸片彼此完全隔离、其中一个由 VCC1供电、另一个由 VCC2供电。 由于它们是隔离的、因此它们中的任何一个都可以独立供电。 即使在器件的整个生命周期中仅为一个 VCC 供电、器件仍不会损坏。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、

    非常感谢您的回答。

    此致、

    希拉诺