This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041:Iso7041输出不工作

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7041, SN6501, SN6505B, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1010825/iso7041-iso7041-output-not-working

器件型号:ISO7041
主题中讨论的其他器件: SN6501SN6505BISOW7741

你好  

我需要你的帮助  

我已将 ISO7041连接到电路板  

我有一个电源连接到 VCC1 (引脚编号1) 我已将所有其他 GND 以及 EN 连接到 GND (我使用 ISO7041 F 类型)...

但出于某种原因,我无法为隔离式 eVCC2 (引脚编号16)加电  

据我所知、我需要在非隔离式引脚上连接3.3V 电压、ISO7041应连接3.3_ISO  

请提供建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Menachem、

    感谢您发帖到 E2E! 我对这种混乱表示歉意。 我们的 ISO7041器件仅是数字信号隔离器、这意味着它需要两个外部电源来传输隔离数据:其 Vcc1和 Vcc2引脚是电源输入引脚。

    ISO7041的每一侧都需要独立电源、如果电路的隔离侧有另一个电源、则可以使用该电源。 如果您的系统中只有一个电源、则可以使用其中一个 TI 的推挽式隔离变压器驱动器(如 SN6501或 SN6505B)为隔离式电路创建隔离式电源轨、 或者、可以使用我们具有集成隔离式直流/直流电源转换器的隔离器、例如 ISOW7741。

    ISOW7741是一款具有集成直流/直流转换器的四通道数字隔离器器件、可隔离足够的功率以使隔离器完全运行并提供额外的60mA @ 3.3V 电压。 它具有与 ISO7041相同的通道数和配置、因此如果您正在寻找集成解决方案、我们建议您将其作为替代产品。

     如果您有其他问题、请告知我们。


    谢谢、
    Manuel Chavez