This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821:认证状态

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1010362/iso7821-certification-status

器件型号:ISO7821

该主题 指出、截至2018年12月、ISO7821的认证已完成。 但是、数据表中仍然显示"计划的认证"。 何时更新数据表? 我希望我的认证实验室在即将进行的产品认证中需要这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    感谢您在 E2E 上发布问题。

    如您所述、认证已完成、但需要更新数据表。 我们的工程团队正在更新多个数据表、包括这一个数据表、截至目前、我获得的最佳时间表是所有数据表将在今年年底之前更新。

    由于认证已完成并可在线获取、是否可以向认证实验室提供实际的认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、很抱歉、我错过了单独在线提供的认证。