This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7021:电源电平

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1010083/iso7021-supply-levels

器件型号:ISO7021

您好!

我想使用 ISO7021隔离 MSP432 Launchpad 调试接口。 MSP432的工作电压为1.8-3.6V。 在 ISO7021数据表中、有两个 电压范围大约为1.8V 和2.25-5V。 这是否意味着我无法在 MSP 范围内连续使用它?

此致、

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    感谢您与我们联系并关注 ISO7021。

    正如您正确提到的、ISO7021建议 VCC1和 VCC2的电源工作电压范围为1.71V 至1.89V、2.25V 至5.5V。 这意味着在1.89V 至2.25V 的电压范围内无法保证器件性能。 由于 MSP432器件的电源通常固定在1.8V、2.5V 或3.3V 电压、因此我们预计 ISO7021在这些固定电源电压下运行时不会出现任何问题。

    如果您的具体应用需要在1.89V 至2.25V 的固定电压范围内运行器件、则 ISO7021可能无法支持该电压。 如果这是您的应用需求、请告诉我。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。 我的应用需要3-3.7V 电压、因此 ISO7021适合它。 对于未来的开发,TI 和 ME 可能都对1.8V-3.6V 电压感兴趣,这是 MSP430和其它微控制器的范围,以及无固定工作电压(2节碱性电池!、镍氢电池和锂离子电池等)的电池供电电路的隔离。 可以推动这项技术的发展。

    此致、感谢您的快速回答、

    Laszlo