主题中讨论的其他器件: ISO7842、 ISOW7741
您好、TI 的、
我们将 设计中的 ISOW7842FDWE 器件用于 RS485信号隔离。 在执行辐射发射测试时、我们会观察到此 IC 的更多发射。
执行整个器件时:
在 水平轴中:
在垂直轴发射中:

原理图:

使用截边探头观察排放时,观察到的排放:
当观察到 IC 安装的发射时:

当未安装 IC 时、观察到排放:

请告诉我如何减少此器件的发射。
此致、
Janakiram
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 的、
我们将 设计中的 ISOW7842FDWE 器件用于 RS485信号隔离。 在执行辐射发射测试时、我们会观察到此 IC 的更多发射。
执行整个器件时:
在 水平轴中:
在垂直轴发射中:

原理图:

使用截边探头观察排放时,观察到的排放:
当观察到 IC 安装的发射时:

当未安装 IC 时、观察到排放:

请告诉我如何减少此器件的发射。
此致、
Janakiram
您好 Janakiram、
很遗憾听到这个问题、并感谢您深入探讨和分享结果以及原理图。
我看到您正在尝试测试该产品的 CISPR 32 B 类限制、目前该产品未能达到这些限制大约15dB。 当在输入和输出电源上使用共模扼流圈(CMC)时、可以显著降低辐射、如下面的 E2E 文章中所述、并在以下应用手册中进行介绍。
https://www.ti.com/lit/slla368
由于这需要重新设计 PCB 以适应 CMC、因此我建议您改为考虑使用我们的第二代 ISOW 器件 ISOW7741来代替 ISO7842。 与无需任何 CMC 的 ISOW7842相比、ISOW7741的辐射发射性能显著提高、并且还具有许多其他优势。 请参阅以下 E2E 链接、了解 EVM 中 ISOW7741的辐射发射结果。 它还提供了 ISOW7741与 ISOW7842在其他性能参数方面的比较。
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/985520/isow7741-emc-inquiry
我还看到您的原理图中所示的 ISOW7842仅使用了3个通道、因此、我认为 ISOW7741还应满足您应用的通道数要求。 我还将在下面分享其他最佳实践指南文档、以确保您实现最低的排放结果。
https://www.ti.com/lit/slla561
如果您对上述任何信息有任何疑问、请告诉我。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao