This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:VCC1管理;VCC2电源吗?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760, ISO7762, ISOW1412, ISO1500, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1009411/iso7762-can-vcc1-vcc2-power-supply

器件型号:ISO7762
主题中讨论的其他器件:ISO7760、 ISOW1412、 ISO1500、 ISO1410

您好!

我们计划在定制电路板中使用 ISO7760 IC。 下面列出了一些疑问。 请澄清。

我们是否可以使用该 IC 传输到 RS422信号进行隔离?

2. 任何情况下 都可以为 ISO77xx IC (如 VCC1>VCC2  或 VCC1=VCC2或 VCC1 <VCC2)?)供电

我们可以连接 VCC1=3.3V 和 VCC2=5V 吗?

此致、

Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、

    感谢您的参与和对 ISO7762的关注。 请查看下面我的输入、谢谢。

    [引用 userid="421700" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1009411/iso7762-can-vcc1-vcc2-power-supply ]1.\n\n 我们是否可以使用此 IC 到 RS422信号进行隔离?[/quot]

    ISO7762 I/O 遵循 CMOS 逻辑电平、而 RS-422信号的电气规格则截然不同。 ISO7762可与 RS-422收发器搭配使用、以实现 RS-422隔离。 或者、您也可以使用隔离式 RS-422收发器、例如 ISO1410 for ISO1500、它在单芯片中集成了隔离和 RS-422收发器。 如果您还想将隔离电源集成到同一芯片中、那么我们将 ISOW1412集成到一个芯片中、它将隔离、RS-422收发器和隔离电源集成在一起。

    [引用 userid="421700" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1009411/iso7762-can-vcc1-vcc2-power-supply ]2.  任何情况下 都可以为 ISO77xx IC (如 VCC1>VCC2  或 VCC1=VCC2或 VCC1 <VCC2)? )供电

    不、没有任何此类条件。 VCC1和 VCC2都可以在其建议的工作电压范围内使用任何电压单独供电。 有关更多信息、请参阅以下常见问题解答帖子。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/732656/faq-can-i-power-the-two-sides-of-a-digital-isolator-with-different-voltages

    [引用 userid="421700" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1009411/iso7762-can-vcc1-vcc2-power-supply ]3. 我们是否可以连接 VCC1=3.3V 和 VCC2=5V?

    是的、这非常好。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您 的即时响应。

    我将连接 VCC1=5V 和 VCC2=3.3V 以用于另一个应用、但 IC 器件型号为 ISO7660。

    我可以继续吗?

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、

    当然、请继续。 VCC1 = 5V 和 VCC2 = 3.3V 或 VCC1和 VCC2的任意组合都非常好。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。