This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1452:ISO1452

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1009585/iso1452-iso1452

器件型号:ISO1452
 ISO1452DW 和 ISO1452BDW 之间的区别是什么?  

ISO1452BDW 的全球库存非常少、我想知道 ISO1452DW 是否是一个好的替代产品。

提前感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您与我们联系!

    是的! ISO1452DW 是 ISO1452BDW 的理想替代产品。

    它们之间的主要区别在于 ISO1452BDW 具有基本隔离、而 ISO1452具有增强型隔离。

      

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 非常感谢 Alfred!