This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO35T:所需的总电流消耗

Guru**** 2867110 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO35T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1009171/iso35t-total-current-consumption-require

器件型号:ISO35T

当设计遵循 SLUU470时,VCC1 (也为 VCC2的 T1供电)需要3.6V 的随意总电流消耗量?

数据表中的频谱为60mA、3.6V 、典型效率 为60%、这意味着我必须提供3.6V 和100mA、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系并关注 ISO35T。

    如数据表中所述、RS-485总线上的最大负载为60mA。 对于 ICC2、最好也包含16mA 的最大静态电流。 这使得最大总电流 ICC2为76mA。 因此、考虑到效率为60%、此76mA 的输入电流将为127mA。

    ICC1的最大静态电流为8mA。 考虑到这8mA 的电流、ICC1的总电流将为135mA。 我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao