This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO35T:如果 RS485节点更多、它是否消耗更多电流?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO35T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1008763/iso35t-if-rs485-more-node-is-it-consume-more-current-consumption-or-not

器件型号:ISO35T

我想知道 是否使用 ISO35T 连接 RS485 32节点与256节点、 它们的电流消耗是否相同、驱动器的电流消耗是否为60mA。

根据数据表、指定驱动器的功耗可高达60mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S Ch:

    感谢您与我们联系!

    是的! 正确的是、32个节点和256个节点的电流消耗为60mA。

    此博客 提供了有关计算 RS485系统功耗的深入见解。

    此致、

    Alfred