This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1450:ISO1450发射距离问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1008531/iso1450-iso1450-transmit-distance-questions

器件型号:ISO1450

各位专家、您好!

我的客户现在使用的是 ISO1450、他们对传输距离有一些疑问、而且由于我对 ISO1450不了解、所以这次我需要您的帮助来回答我们的客户。

ISO1450可以传输的最大通信距离是多少?
2. ISO1450最多可安装多少台设备
3. ISO1450的匹配电阻(A 和 B 引脚之间)是否与通信距离相关、或者匹配电阻与距离匹配情况如何?

由于客户的需求更为紧迫、请尽快回复我、谢谢。

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的联系。 请参阅以下我的输入、

    [引用 userid="458779" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1008531/iso1450-iso1450-transmit-distance-questions ]1. ISO1450可以传输的最大通信距离是多少?[/QUERP]

    可在 RS-485总线上实现的最大通信距离取决于多种因素、请查看以下常见问题解答、其中提供了电缆长度和数据速率之间的关系。 您可以将图中的读数作为近似值来确定客户数据速率可实现的最大通信距离。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/713416/faq-what-is-the-speed-vs-length-correlation-for-isolated-rs-485/

    [引用 userid="458779" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1008531/iso1450-iso1450-transmit-distance-questions ]2. ISO1450最多可安装多少个设备[/QUERP]

    RS-485标准定义支持多达32个负载、每个节点定义为单位负载、而当前时间内的器件支持的节点数要高得多。 ISO1450仅充当单元负载的1/8、从而支持多达256个节点。 如果总线上的所有 ISO1450或类似器件的单位负载为1/8、则总线上最多可支持256个节点。

    [引用 userid="458779" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1008531/iso1450-iso1450-transmit-distance-questions ]3. ISO1450的匹配电阻(A 和 B 引脚之间)是否与通信距离相关、或者匹配电阻与距离匹配的情况如何?

    端接电阻与距离无关、但对于通过 RS-485总线实现无差错通信是必需的。 请查看以下常见问题解答、了解有关此问题的更多信息。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/713418/faq-when-do-you-need-termination-on-an-rs-485-bus-and-what-are-the-advantages-and-drawbacks-to-the-system/

    您还可以与客户分享以下两个应用手册、以了解有关此主题的更多信息。

    http://www.ti.com/lit/slla070
    https://www.ti.com/lit/pdf/slla431

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao