This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2778985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A, LMG3410-HB-EVM, SN6505B, TIDM-1007, SN6501, SN6505D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1007770/power-management-forum

器件型号:LMG3410-HB-EVM
主题中讨论的其他器件:SN6505ASN6505BTIDM-1007SN6501SN6505D-Q1

由于电源限制,我只能获得 SN6505A 而不是 SN6505BDBVR。  它的开关频率比慢
b. 如果是 LMG3410-HB-EVM 上的5V 至12V 电源、我在下面提供了一张图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记问我的问题: 我可以使用 A 代替该电路的 B 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您与我们联系并关注 SN6505A。 SN6505A 和 SN6505B 的电路几乎相同、但即使在相同的输入/输出电压配置下、两者的变压器也会有所不同。 由于 SN6505A 的开关频率低于 SN6505B、因此变压器设计将会有所不同、尺寸将会稍大一些。

    尽管我们认为 SN6505A 更适合 EMC 要求严格的应用、但我们看到 SN6505B 足以满足大多数 EMC 要求。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Koteshwar。   您是否知道变压器的器件型号与我可以与 SN6505A 搭配使用的 SN6505B 所示的器件型号相同?   由于 PCB 已经制成、我尝试获得相同的封装尺寸。  SN6505B 不可用、因此我也无法使用其随附的变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    请分享器件型号? SN6505A 的变压器尺寸不可能与 SN6505B 的变压器尺寸相同。

    如果切换到 SN6505A 的原因是 SN6505B 器件不可用、请告知 TI 网站目前也不提供 SN6505A。 目前不可用的原因是大多数器件的需求非常高。 因此、我建议您在网站上订阅、以便在 SN6505B 的库存恢复时收到通知、并继续使用相同的器件、这样您就不需要更换器件和变压器。

    请告诉我这是否适合您、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar

    TIDM-1007参考设计 SN6505B 随附的栅极驱动卡上的变压器是 Wurth 760390014

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您确认变压器器件型号。

    虽然 SN6505A 不能与此变压器配合使用、但请注意、SN6501和 SN6505D-Q1使用的开关频率与 SN6505B 非常相似、因此可与 Wurth 变压器760390014搭配使用。 您还可以在 SN6501和 SN6505D-Q1数据表中看到该变压器。

    SN6501和 SN6505D-Q1也可焊接到 SN6505B 封装中、无需更改 PCB 设计。 SN6501没有外部 CLK 输入和 EN 特性、因此不支持此特性。 有了三种器件选项、我希望您能找到这些器件供您订购。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao