This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:在电源之前损坏任何输入下的 ISO 器件?

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1007648/iso7760-damage-iso-devices-under-any-input-before-power-supply

器件型号:ISO7760

您好!

当 ISO77xx/67xx 上没有 VCC 电源且输入为高电平时、是否有可能损坏这些器件?   我的客户可能会在提供电源之前进行任何输入。  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    感谢您发帖到 E2E! 如果输入信号电压电平超过电源电压电平、ISO7760和其他数字隔离器器件可能会损坏。 因此、不建议将 ISO7760连接到比其本地电源电平大0.5V 的输入信号、如其数据表的绝对最大额定值中所述(如下所示)。



    因此、如果电源电平为0V、我们建议输入信号电平不超过0V、并且不应超过0.5V、以防止对隔离器造成永久损坏。 如果您或我们的客户有其他问题、请告知我们。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    作为后续措施、 包括 ISO7760在内的隔离器器件可 支持逻辑高 输入 电压电平 、而无需 Vcc;在  隔离器输入(INx)上使用失效防护逻辑缓冲器(例如 SN74LV1G17、LVC1G125)。

    如果这对我们的客户来说是可能的、或者有其他问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez