This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:SN6501

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1006393/sn6501-sn6501

器件型号:SN6501

尊敬的 TI 团队:

请告诉我 SN6501驱动器中使用的 MOSFET 的输出和输入电容(CGS、CGD 和 CD)吗? 它们在数据表中不可用。

我想使用 SN6501在5V 输入至20V 输出范围内实现隔离式偏置电源。 功率为1W。 在这种情况下、您是否认为缓冲器 RC 是减少电压尖峰所必需的? 或者、它实际上取决于我要使用哪种隔离式变压器(漏电感)?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Van:

    感谢您发帖到 E2E! SN6501设计产生的辐射发射水平取决于系统、但我们通常不会期望 SN6501在满足大多数发射标准方面遇到任何挑战。 对于仅在需要时才会组装的缓冲电路、可在 PCB 布局中包含占位符。

    根据我们的观察结果、泄漏电感较低的变压器会降低辐射、并且可能会从一个变压器器件型号显著减少到另一个。 请允许我咨询我们的设计团队、并在1-2天内跟进 SN6501的 CGS、CGD 和 CD 规格。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    非常感谢! 如果您有任何有关电容的信息、请告诉我电容值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Van:

    不用客气! 我将在本周结束前跟进电容值。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Van:

    感谢您耐心回答此问题。 SN6501输出电容规格 (CGD + CD)的典型值为42.2pF。 我们无法单独共享 CGS、CGD 和 CD、但由于它们位于器件内部、因此 Coss 与 D1/D2上的振铃最为相关。


    周末愉快!


    尊敬的、
    Manuel Chavez