This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:ISO1211

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1211, ISO1211EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1006753/iso1211-iso1211

器件型号:ISO1211
主题中讨论的其他器件:ISO1212、、

你(们)好 我们希望使用 PLC 来捕获0-300VDC 的数字输入。 我们发现 ISO1211是一种理想的解决方案、但暂时没有库存。 我想知道我们是否可以考虑任何其他选择。 我们需要通道间隔离、因此使用的是单通道 ISO1211、而不是 ISO1212。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajat:

    感谢您查询 ISO1211器件的可用性!

    遗憾的是 、我们现在已经完全从材料中擦除了。 我建议您在 eStore 上注册  ISO1211通知、以便您知道我们何时对 eStore 进行重新库存。

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经这样做了、但在过去一个月中似乎没有得到任何结果。 我是否可以考虑其他 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajat:

    遗憾的是、我们没有任何 ISO1211替代产品。

    如果您正在寻找几个样片、可以使用我们的 ISO1211EVM。 可从 网上商店 和 DigiKey 购买 ISO1211EVM。

    此致、

    Dushmantha