This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:此器件的 DW 和 BDW 变体之间通过 CSA 认证

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1006664/iso7741-csa-certification-between-the-dw-and-bdw-variations-of-this-part

器件型号:ISO7741

我正在寻找 ISO7741DW 和 ISO7741BDW 之间的差异、特别是 CSA 认证的最大工作电压额定值。 数据表给出了下表列。 它没有规定两种版本之间的任何差异、但在其他地方描述 B 版本仅适用于"基本绝缘"。 获得800Vrms 认证的 B 版本是否与非 B 版本相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    感谢您在 E2E 论坛上发布您的问题!

    是的、两种器件的 CSA 测试和认证级别相同;因此 B 版本通过了800Vrms 认证。

    请注意、CSA 已将器件认证为 IEC 62368-1等终端设备标准、但 B 版本仅根据元件级标准 DIN VDE V 0884-11认证为基本绝缘。