Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5155, LM5156, TPS54308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5157、 LM5155、 LM5156、 TPS54308我是否可以获得有关 任何 TI 产品的建议、这些产品可用于设计具有24V 输入的隔离式12V/2.5A 电源?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tyler、
感谢您深入了解并考虑 TI 解决方案。 您可以考虑采用反激式配置的 LM5157或 LM5156。 LM5157具有可支持至少6.5A 峰值电流的集成 MOSFET、LM5155/56采用外部 MOSFET 来实现更好的热管理。 您可以参考以下设计、也可以将 IC 更改为 LM5156。
https://www.ti.com/tool/PMP40555
谢谢、
应用工程学 Yohao Xi
您好,
您也可以尝试使用 TPS54308来实现 Flybuck 解决方案。
应用手册如下所示:
e2e.ti.com/.../Designing-a-Simple-and-Low_2D00_Cost-Flybuck-Solution-With-the-TPS54308.pdf
BRS、
年轻