This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:VCC1=3.3V、VCC2=5.0V 条件下的 ISO7762DBQR 规格

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1005908/iso7762-iso7762dbqr-specification-under-vcc1-3-3v-vcc2-5-0v-condition

器件型号:ISO7762

您好!

在 VCC1=3.3V、VCC2=5.0V 条件下、您能告诉我们以下规格吗?

 

①Electrical 特性

・VOH、VOL

②Supply μ A 电流特性

・μ A 电源电流-直流信号 ICC1、ICC2

③Switching 特性

・tPLH、tPHL、pWD、tsk (o)、tr、 Tf

 

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    感谢您的联系。 由于初级侧和次级侧裸片是独立供电的、因此它们的大多数规格都可以独立参考。 例外情况是为整个通道(一次侧和二次侧一起)定义的开关特性。 请参阅下面的输入内容。

    [引用 userid="9465" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1005908/iso7762-iso7762dbqr-specification-under-vcc1-3-3v-vcc2-5-0v-condition "]

    ①Electrical 特性

    ・VOH、VOL

    [/报价]

    我看到客户的电源电压为 VCC1 = 3.3V 和 VCC2 = 5.0V。 对于 VCC1、请参阅"电气特性- 3.3V 电源"部分;对于 VCC2、请参阅"电气特性- 5V 电源"部分。 这些相应部分中定义的 VOH 和 VOL 规格将适用。

    [引用 userid="9465" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1005908/iso7762-iso7762dbqr-specification-under-vcc1-3-3v-vcc2-5-0v-condition "]

    ②Supply μ A 电流特性

    ・μ A 电源电流-直流信号 ICC1、ICC2

    [/报价]

    请参阅 VCC1的"电源电流特性- 3.3V 电源"部分和 VCC2的"电源电流特性- 5V 电源"部分。 将适用这些相应章节中定义的直流信号的 ICC1和 ICC2规范。

    [引用 userid="9465" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1005908/iso7762-iso7762dbqr-specification-under-vcc1-3-3v-vcc2-5-0v-condition "]

    ③Switching 特性

    ・tPLH、tPHL、pWD、tsk (o)、tr、 Tf

    [/报价]

    遗憾的是、对于 VCC1 = 3.3V 和 VCC2 = 5.0V 电源配置、我们没有开关特性数据。 我们确实希望这些规格介于数据表中提供的3.3V 和5V 开关特性数据之间。 请使用这些值作为近似值。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao