This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:FSW 问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1135847/sn6507-fsw-problem

器件型号:SN6507

大家好、

调整 SN6505的开关频率"FSW"时遇到问题。 已知它在100kHz 至2MHz 之间运行。 但是、当我在 CLK 引脚与 GND 之间放置一个111k 欧姆电阻器时。 驱动程序不工作。

我已经尝试在 CLK 至 GND 引脚之间使用30k、40k 和50k 欧姆电阻器。 结果相同:驱动程序不起作用。

当我将 CLK 短接至 GND 或放置9.6k Ω 电阻器时、它在数据表中提到的1.07MHz 下工作正常。

我想将 Fsw 调整为105kHz。 有人 可以帮助我吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iskender、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    您能否检查 PCB 上是否存在任何连接问题? 您可能还想使用不同的样片对另一个 PCB 进行测试、以确保没有任何问题、并且新 PCB 中可能不会出现早期 PCB 的任何问题。

    根据 SN6507数据表中的表8-1、我们希望开关频率根据 RCLK 上使用的电阻器进行校准、这些电阻器已经过我们和其他客户的测试。 因此、我请求您检查 PCB 或任何连接是否存在任何问题。 如果您仍然遇到问题、请检查并告知我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Koteshwar:

    感谢您的回答。

    我重建了电路、但它仍然不起作用。  

    如果 CLK 引脚存在连接错误、它将停止切换。

     

    显然、我们可以理解 CLK 已正确连接。  另一个检查点是、我已经为 CLK 尝试了9.6K 电阻器。 它同样以1.07Mhz 工作。

    总之、我可以说没有连接错误。

    但是、当我将 其他电阻器(30k 40k 和111k)连接 到 CLK 时、IC 停止开关。  我知道您在测试后已批准您的产品、但存在问题。  

    注意:我尝试了4种不同的 SN6507、它们都在1.07MHz 下工作、因为它们短接至 GND 或9.6k 至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iskender、

    感谢您确认您已验证它不是连接、并分享其他输入。

    [引用 userid="533262" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1135847/sn6507-fsw-problem/4216427 #4216427"]注意:我尝试了4种不同的 SN6507,它们都以1.07MHz 的频率工作,用于接地短路或9.6k 接地。

    您是否111kΩ 您已经测试了4种不同的 SN6507器件、当 RCLK 为0Ω Ω 或9.6kΩ Ω 时、它们在1.07MHz 下工作、但当连接到 Ω 时不工作? 如果确实如此、则问题可能不一定是器件问题、而可能是设计中的其他组件问题。 请您分享您的原理图、以便我可以检查是否有任何可能导致问题的因素?

    为了使电源在111kHz 下工作、需要相应地设计变压器。 如果是具有低 V-t 积的1MHz 变压器、则该设计可能无法按预期工作、尽管我仍希望在 SW1和 SW2处看到开关波形、即使它们不是很干净。 请务必与变压器器件型号共享原理图、以便我可以查看相同的器件型号。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iskender、

    我想联系我们、看看您是否仍然面临开关频率问题。 如果您这样做、请帮助分享我在上一帖子中请求的信息。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao