This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7844:RoHS 合规证书

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1002915/isow7844-rohs-compliance-certificate

器件型号:ISOW7844

尊敬的团队

我需要器件型号  ISOW7844DWE 的 RoHS 合规认证 、包括 确认 任何适用的豁免。

我已记录支持案例(参考 CS0520110)并已发送组件级测试证书、这些证书不提供 我需要的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您关注 ISOW7844DWE 并与我们取得联系。
    您可以在下面的链接中找到 RoHS 证书。

    https://www.ti.com/lit/ml/szzq088o/szzq088o.pdf

    有关受限化学品的更详细的测试报告、请参阅以下链接并从下表下载测试报告。 谢谢。

    https://www.ti.com/materialcontent/en/search?partType=tiPartNumber&partNumber=isow7844dwe


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    遗憾的是、通用 RoHS 声明建议某些器件可通过豁免方式符合要求。

    我需要知道这些豁免是否适用于器件型号 ISOW7844DWE、因为我们必须在我们的系统中记录此信息并将其传递给客户。

    测试报告未具体 提及适用于器件的相关豁免、作为制造商、您有责任识别和报告此情况。

    根据最初的要求、我需要一份特定于此器件或系列的证书、说明其符合 RoHS 法规以及您使用的任何豁免。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您进一步澄清您的请求。
    我知道提供的证书涵盖了所有 TI 器件、而不是仅限于 ISOW7844或 ISOW78xx 系列。

    请注意、器件 ISOW7844DWE 符合 RoHS 标准、没有任何豁免、如数据表"环保计划"列下封装信息部分中的术语"RoHS"(与"RoHS 豁免"相对)所示(请参阅下图)。 由于数据表中明确指定了这一点、我希望这是足够的信息、可以将 TI 器件符合 RoHS 的相关信息传达给您的客户。

    出于礼貌、我们提供了详细的测试报告、其中说明了器件中使用的各种材料(数量为10)的化学成分。 本测试报告还表明、10种 RoHS 物质中没有一种超过 RoHS 指令(EU) 2015/863规定的限值、修正了指令2011/65/EU 的附件 II。

    我希望这能澄清并帮助您找到所需的信息。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答、这正是我所需要的。

    为了节省我在互联网上的时间、请附上您参考的数据表副本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的快速确认。

    您可以从 ISOW7844产品页面下载 ISOW7844数据表(链接如下)。 我还为您提供了指向数据表的直接链接(下面的链接)。

    ISOW7844产品页面- https://www.ti.com/product/ISOW7844

    ISOW7844数据表直接链接- https://www.ti.com/lit/gpn/isow7844

    封装信息请参阅第44页、而第45页包含封装信息表中使用的术语的定义。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。